IOR,SFRの一覧を表示します。
[指定形式]
debugger.GetIORList(category = "")
|
[引数]
|
|
|
|
category
|
IOR,SFRが定義されたカテゴリを指定します(デフォルト:指定なし)。
|
[戻り値]
IOR,SFR情報のリスト(詳細はIORInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのIOR,SFRの一覧を表示します。 |
- | categoryで定義したIOR,SFRの一覧を表示します。 |
- | categoryを指定しない場合は,すべてのIOR,SFRの一覧を表示します。 |
- | IOR,SFRの一覧を,以下の形式で表示します。 |
[使用例]
>>> ior = debugger.GetIORList()
AD0.ADDRA 0x0000 IOR 2 0x00088040
AD0.ADDRB 0x0000 IOR 2 0x00088042
AD0.ADDRC 0x0000 IOR 2 0x00088044
:
>>> print ior[0].IORName
AD0.ADDRA
>>> print funcinfo[0].Type
IOR
>>> print funcinfo[0].Address
557120
>>> debugger.GetIORList("DMA0")
DMAC0.DMCSA 0x00000000 IOR 4 0x00082000
:
DMAC0.DMMOD.SMOD 0x0 IOR 3bits 0x8200c.12
DMAC0.DMMOD.SZSEL 0x0 IOR 3bits 0x8200c.16
|