Everything

debugger.Upload.Coverage


カバレッジ・データを保存します。【シミュレータ】

[指定形式]

debugger.Upload.Coverage(fileName, force = False)

[引数]

引数

説明

fileName

ファイル名を指定します。

force

上書きをするかどうかを指定します。

True :上書きします。

False :上書きしません(デフォルト)。

[戻り値]

アップロードに成功した場合 :True

アップロードに失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

カバレッジ・データをファイルに保存します。

[使用例]

>>>debugger.Upload.Coverage("C:/test/coverageData.csrcv")
True
>>>