Everything

debugger.ActionEvent.Set


アクション・イベントを設定します。

[指定形式]

debugger.ActionEvent.Set(ActionEventCondition)

[引数]

引数

説明

ActionEventCondition

アクション・イベントの条件を指定します。

アクション・イベントの作成については,ActionEventConditionクラスを参照してください。

[戻り値]

設定したアクション・イベント番号(数値)

[詳細説明]

-

ActionEventConditionで指定されている内容に従って,アクション・イベントを設定します。

-

設定したアクション・イベントは,以下の名前で登録されます。

Pythonアクション・イベント数値

[使用例]

>>>ae = ActionEventCondition()
>>>ae.Address = "main"
>>>ae.Output = "chData = "
>>>ae.Expression = "chData"
>>>ae.ActionEventType = ActionEventType.Printf
>>>ae_number = debugger.ActionEvent.Set(ae)
1
>>>print ae_number
1