debugger.Memory.Fill
メモリを補填します。
[指定形式]
debugger.Memory.Fill(address1, address2, value, memoryOption = MemoryOption.Byte)
[引数]
引数
説明
address1
補填開始アドレスを指定します。
address2
補填終了アドレスを指定します。
value
補填する値を指定します。
memoryOption
補填する単位を指定します。
指定可能な単位を以下に示します。
種類
MemoryOption.Byte
バイト単位(8ビット)(デフォルト)
MemoryOption.HalfWord
ハーフ・ワード単位(16ビット)【RH850,RX,V850】
MemoryOption.Word
ワード単位(RL78,78K:16ビット,RH850,RX,V850:32ビット)
[戻り値]
メモリの補填に成功した場合 :True
メモリの補填に失敗した場合 :False
[詳細説明]
-
address1からaddress2までの間をvalueで補填します。
memoryOptionを指定した場合,指定した内容に従って補填します。
[使用例]
>>>debugger.Memory.Fill(0x1000, 0x2000, 0xFF)
True
>>>debugger.Memory.Fill(0x2000, 0x3000, 0x0A, MemoryOption.Word)
False
>>>