Everything

debugger.Performance.Disable


パフォーマンス計測を無効にします。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator/IE850A】

[指定形式]

debugger.Performance.Disable(performanceNumber = "")

[引数]

引数

説明

performanceNumber

無効にするパフォーマンス計測イベント番号を指定します。

[戻り値]

パフォーマンス計測の無効に成功した場合 :True

パフォーマンス計測の無効に失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

performanceNumberで指定したパフォーマンス計測イベント番号のパフォーマンス計測を無効にします。

-

performanceNumberを指定しない場合は,すべてのパフォーマンス計測イベント番号のパフォーマンス計測を無効にします。

[使用例]

>>>debugger.Performance.Disable(1)
True
>>>