Everything

12 ビット A/D コンバータ

以下に、コード生成が12 ビット A/D コンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.49      12 ビット A/D コンバータ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_12ADC_Create

12 ビット A/D コンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_12ADC_Create_UserInit

12 ビット A/D コンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_12adc_interrupt

A/D 変換終了割り込み INTAD の発生に伴う処理を行います。

R_12ADC_Start

A/D 変換を開始します。

R_12ADC_Stop

A/D 変換を終了します。

R_12ADC_Get_ValueResult

A/D 変換結果(12 ビット)を読み出します。

R_12ADC_Set_ADChannel

A/D 変換するアナログ電圧の入力端子を設定します。

R_12ADC_TemperatureSensorOutput_On

12 ビット A/D コンバータの温度センサー回路を動作します。

R_12ADC_TemperatureSensorOutput_Off

12 ビット A/D コンバータの温度センサー回路を停止します。

R_12ADC_InternalReferenceVoltage_On

12 ビット A/D コンバータのリファレンス電圧回路を動作します。

R_12ADC_InternalReferenceVoltage_Off

12 ビット A/D コンバータのリファレンス電圧回路を停止します。

R_12ADC_Set_PowerOff

12 ビット A/D コンバータに対するクロック供給を停止します。