Everything

プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータ

以下に、コード生成がプログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.21      プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_PGA_DSAD_Create

プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_PGA_DSAD_Create_UserInit

プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_pga_dsad_interrupt_conversion

24ビットΔΣA/Dコンバータ変換終了割り込みINTDSADの発生に伴う処理を行います。

r_pga_dsad_interrupt_scan

24ビットΔΣA/Dコンバータスキャン完了割り込みINTDSADSの発生に伴う処理を行います。

R_PGA_DSAD_Start

A/D変換を開始します。

R_PGA_DSAD_Stop

A/D変換を終了します。

R_PGA_DSAD_Set_PowerOff

プログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータに対するクロックの供給を停止します。

R_PGA_DSAD_Get_AverageResult

A/D変換結果の平均値を読み出します。

R_PGA_DSAD_Get_Result

A/D変換結果を読み出します。

R_PGA_DSAD_CAMP_OffsetTrimming

コンフィギュラブル・アンプをプログラマブル・ゲイン計装アンプ付き24ビットΔΣA/Dコンバータへ接続し、オフセット・トリミングを行います。

r_pga_dsad_conversion_interrupt

24ビットΔΣA/Dコンバータ変換終了割り込みINTDSADの発生に伴う処理を行います。

r_pga_dsad_scan_interrupt

24ビットΔΣA/Dコンバータスキャン完了割り込みINTDSADSの発生に伴う処理を行います。