Everything

SPI インタフェース

以下に、コード生成ツールがSPI インタフェース用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.45      SPI インタフェース用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_SAIC_Create

SPI インタフェースを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_SAIC_Create_UserInit

SPI インタフェースに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_SAIC_Write

データの SPI 送信を開始します。

R_SAIC_Read

データの SPI 受信を開始します。

R_SPI_Create

SPI インタフェースを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_SPI_Create_UserInit

SPI インタフェースに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_SPI_Start

SPI 通信を待機状態にします。

R_SPI_Stop

SPI通信を終了します。