Everything

16ビット・タイマKC0

以下に、コード生成が16ビット・タイマKC0用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.11      16ビット・タイマKC0 API 関数

API 関数名

機能概要

R_TMR_KC0_Create

16ビット・タイマKC0を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TMR_KC0_Create_UserInit

16ビット・タイマKC0に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_tmr_kc0_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_TMR_KC0_Start

16ビット・タイマKC0のカウント処理を開始します。

R_TMR_KC0_Stop

16ビット・タイマKC0のカウント処理を終了します。

R_TMR_KC0_Set_PowerOff

16ビット・タイマKC0に対するクロック供給を停止します。