浮動小数点値の逆正接を計算します。
[指定形式]
#include <math.h>
double atan(double d);
float atanf(float d);
long double atanl(long double d);
[引数]
d 逆正接を求める浮動小数点値
[戻り値]
dの逆正接値
[備考]
atan関数のリターン値の範囲は(-π/2,π/2)です。
三角関数演算器を利用するコードに置き換わるとリエントラントではなくなる場合があります。詳細は、コンパイル・オプションの-tfuの項目を参照ください。