2引数間の正の差分を求めます。
[指定形式]
#include <math.h>
double fdim(double d1, double d2);
float fdimf(float d1, float d2);
long double fdiml(long double d1, long double d2);
[引数]
d1, d2 正の差を求める値 ( |d1 - d2| )
[戻り値]
正常:2引数間の正の差分
異常:範囲エラーの場合はHUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL
[備考]
リターン値がオーバーフローした場合に範囲エラーが発生することがあります。