双曲線逆正接を計算します。
[指定形式]
#include <math.h>
double atanh(double d);
float atanhf(float d);
long double atanhl(long double d);
[引数]
d 双曲線逆正接を求める浮動小数点値
[戻り値]
正常:dの双曲線逆正接値
異常:定義域エラーの場合は関数に応じてHUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL
範囲エラーの場合は非数
[備考]
dの値が[-1,+1]の範囲にない場合は定義域エラーになります。
dの値が-1または1に等しい場合、範囲エラーになる可能性があります。