tan / tanf / tanl
浮動小数点値のラジアン値の正接を計算します。
[指定形式]
#include <math.h>
double tan(double d);
float tanf(float d);
long double tanl(long double d);
[引数]
d 正接を求めるラジアン値
[戻り値]
dの正接値
[備考]
三角関数演算器を利用するコードに置き換わるとリエントラントではなくなる場合があります。詳細は、コンパイル・オプションの-tfuの項目を参照ください。