lround / lroundf / lroundl / llround / llroundf / llroundl
|
最も近い整数値に丸めます。
[指定形式]
#include <math.h>
long int lround(double d);
long int lroundf(float d);
long int lroundl(long double d);
long long int llround (double d);
long long int llroundf(float d);
long long int llroundl(long double d);
[引数]
d 整数に丸める値
[戻り値]
正常:dを整数値に丸めた値
異常:範囲エラーの場合は不定
[備考]
dの絶対値が大きすぎる場合、範囲エラーが発生する場合があります。
lround関数群はdの値が中間にある場合、その時点の丸め方向とは関係なく0から遠い方向を選んで丸めます。丸めた値がリターン値型の範囲外である場合のリターン値は未規定とします。