Everything

fmax / fmaxf / fmaxl


2引数の大きい方を求めます。

[指定形式]

#include <math.h>

double fmax(double d1, double d2);

float fmaxf(float d1, float d2);

long double fmaxl(long double d1, long double d2);

[引数]

d1, d2 大きさを比較する値

[戻り値]

2引数の大きい方

[備考]

fmax関数群は非数を、データが欠けているものとして認識します。一方の引数が非数で、もう一方が数値の場合、数値の値を返します。