浮動小数点値のべき乗を計算します。
[指定形式]
#include <math.h>
double pow(double x, double y);
float powf(float x, float y);
long double powl(long double x, long double y);
[引数]
x べき乗される値
y べき乗する値
[戻り値]
正常:xのy乗の値
異常:定義域エラーの時は、非数を返します
[備考]
エラー条件xの値が0.0で、かつyの値が0.0以下の時、あるいはxの値が負でyの値が整数値でない時、定義域エラーになります。