R_SAUm_Set_PowerOff


シリアル・アレイ・ユニットに対するクロック供給を停止します。

備考

本API関数の呼び出しにより,シリアル・アレイ・ユニットはリセット状態へと移行します。
このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタ(シリアル・クロック選択レジスタn:SPSnなど)への書き込みは無視されます。

[指定形式]

void    R_SAUm_Set_PowerOff ( void );

備考

mは,ユニット番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし