ルネサス
R_CSImn_Create
3線シリアルI/O通信を行ううえで必要となる初期化処理を行います。
備考
本API関数は,R_SAUm_Createの内部関数として位置づけられているため,通常,ユーザの処理プログラムから呼び出す必要はありません。
[指定形式]
void R_CSImn_Create ( void );
mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]