ルネサス
r_uartn_interrupt_send
UART送信完了割り込みINTSTnの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,UART送信完了割り込みINTSTnに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_uartn_interrupt_send ( void );
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_uartn_interrupt_send ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]