R_IICmn_Master_Receive


簡易IICマスタ受信を開始します。

備考

本API関数では,1バイト単位の簡易IICマスタ受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_IICmn_Master_Receive ( uint8_t adr, uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );

備考

mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t   adr;

デバイス・アドレス

O

uint8_t   * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t  rx_num;

受信するデータの総数

備考

以下に,デバイス・アドレスadrの指定形式を示します。

[戻り値]

なし