r_iicmn_callback_master_receiveend


簡易IICマスタ受信完了割り込みINTIICmnの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,簡易IICマスタ受信完了割り込みINTIICmnに対応した割り込み処理r_iicmn_interruptのコールバック・ルーチン(R_IICmn_Master_Receiveの引数rx_numで指定された数のデータ送信が完了した際の処理)として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_iicmn_callback_master_receiveend ( void );

備考

mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし