ルネサス
r_uartn_callback_softwareoverrun
オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,UART受信完了割り込みINTSRnに対応した割り込み処理r_uartn_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_UARTn_Receiveの引数rx_numで指定された数以上のデータを受信した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
static void r_uartn_callback_softwareoverrun ( uint16_t rx_data );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint16_t rx_data;
受信したデータ(R_UARTn_Receiveの引数rx_numで指定された数以上に受信したデータ)
[戻り値]
なし