ルネサス
r_uartn_callback_receiveend
UART受信完了割り込みINTSRnの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,UART受信完了割り込みINTSRnに対応した割り込み処理r_uartn_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_UARTn_Receiveの引数rx_numで指定された数のデータ受信が完了した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_uartn_callback_receiveend ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]