ルネサス
r_csimn_callback_sendend
CSI送信完了割り込みINTCSImnの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,CSI送信完了割り込みINTCSImnに対応した割り込み処理r_csimn_interruptのコールバック・ルーチン(R_CSImn_Send,またはR_CSImn_Send_Receiveの引数tx_numで指定された数のデータ送信が完了した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_csimn_callback_sendend ( void );
mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]