r_iicmn_callback_master_error


パリティ・エラー(ACKエラー)の検出に伴う処理を行います。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
static  void    r_iicmn_callback_master_error ( MD_STATUS flag );

備考

mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

MD_STATUS flag;

通信エラーの発生要因

MD_NACK: アクノリッジの未検出

[戻り値]

なし