R_IICmn_StartCondition


スタート・コンディションを発生させます。

備考

本API関数は,R_IICmn_Master_Send,およびR_IICmn_Master_Receiveの内部関数として位置づけられているため,通常,ユーザの処理プログラムから呼び出す必要はありません。

[指定形式]

void    R_IICmn_StartCondition ( void );

備考

mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし