ルネサス
r_csimn_callback_error
CSI受信エラー割り込みINTSREnの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,CSI受信エラー割り込みINTSREnに対応した割り込み処理r_uartn_interrupt_errorのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
static void r_csimn_callback_error ( uint8_t err_type );
mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint8_t err_type;
CSI受信エラー割り込みの発生要因
00000xx1B: オーバラン・エラー
[戻り値]
なし