ルネサス
以下に,コード生成がシリアル・アレイ・ユニット用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.29
シリアル・アレイ・ユニット用API関数
API関数名
機能概要
R_SAUm_Create
シリアル・アレイ・ユニットを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_SAUm_Create_UserInit
シリアル・アレイ・ユニットに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_SAUm_Reset
シリアル・アレイ・ユニットをリセットします。
R_SAUm_Set_PowerOff
シリアル・アレイ・ユニットに対するクロック供給を停止します。
R_SAUm_Set_SnoozeOn
STOPモードからSNOOZEモードへの切り替えを許可します。
R_SAUm_Set_SnoozeOff
STOPモードからSNOOZEモードへの切り替えを禁止します。
R_UARTn_Create
UART通信を行ううえで必要となる初期化処理を行います。
r_uartn_interrupt_send
UART送信完了割り込みINTSTnの発生に伴う処理を行います。
r_uartn_interrupt_receive
UART受信完了割り込みINTSRnの発生に伴う処理を行います。
r_uartn_interrupt_error
受信エラー割り込みINTSREnの発生に伴う処理を行います。
R_UARTn_Start
UART通信を待機状態にします。
R_UARTn_Stop
UART通信を終了します。
R_UARTn_Send
データのUART送信を開始します。
R_UARTn_Receive
データのUART受信を開始します。
r_uartn_callback_sendend
r_uartn_callback_receiveend
r_uartn_callback_error
UART受信エラー割り込みINTSREnの発生に伴う処理を行います。
r_uartn_callback_softwareoverrun
オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。
R_CSImn_Create
3線シリアルI/O通信を行ううえで必要となる初期化処理を行います。
r_csimn_interrupt
CSI通信完了割り込みINTCSImnの発生に伴う処理を行います。
R_CSImn_Start
3線シリアルI/O通信を待機状態にします。
R_CSImn_Stop
3線シリアルI/O通信を終了します。
R_CSImn_Send
データのCSI送信を開始します。
R_CSImn_Receive
データのCSI受信を開始します。
R_CSImn_Send_Receive
データのCSI送受信を開始します。
r_csimn_callback_sendend
CSI送信完了割り込みINTCSImnの発生に伴う処理を行います。
r_csimn_callback_receiveend
CSI受信完了割り込みINTCSImnの発生に伴う処理を行います。
r_csimn_callback_error
CSI受信エラー割り込みINTSREnの発生に伴う処理を行います。
R_IICmn_Create
簡易IIC通信を行ううえで必要となる初期化処理を行います。
r_iicmn_interrupt
簡易IIC通信完了割り込みINTIICmnの発生に伴う処理を行います。
R_IICmn_StartCondition
スタート・コンディションを発生させます。
R_IICmn_StopCondition
ストップ・コンディションを発生させます。
R_IICmn_Stop
簡易IIC通信を終了します。
R_IICmn_Master_Send
簡易IICマスタ送信を開始します。
R_IICmn_Master_Receive
簡易IICマスタ受信を開始します。
r_iicmn_callback_master_sendend
簡易IICマスタ送信完了割り込みINTIICmnの発生に伴う処理を行います。
r_iicmn_callback_master_receiveend
簡易IICマスタ受信完了割り込みINTIICmnの発生に伴う処理を行います。
r_iicmn_callback_master_error
パリティ・エラー(ACKエラー)の検出に伴う処理を行います。