ルネサス
r_iicmn_callback_master_sendend
簡易IICマスタ送信完了割り込みINTIICmnの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,簡易IICマスタ送信完了割り込みINTIICmnに対応した割り込み処理r_iicmn_interruptのコールバック・ルーチン(R_IICmn_Master_Sendの引数tx_numで指定された数のデータ送信が完了した際の処理)として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_iicmn_callback_master_sendend ( void );
mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]