3.2.28 コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプ

以下に,コード生成がコンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.28

コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプ用API関数

API関数名

機能概要

R_COMPPGA_Create

コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_COMPPGA_Set_PowerOff

コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプに対するクロック供給を停止します。

R_COMPPGA_Create_UserInit

コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_compn_interrupt

コンパレータ割り込みINTCMPnの発生に伴う処理を行います。

R_COMPn_Start

リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を開始します。

R_COMPn_Stop

リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を停止します。

R_PGA_Start

プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を開始します。

R_PGA_Stop

プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を停止します。

R_PWMOPT_Start

6相PWMオプション・ユニットに対する入力クロックを供給します。

また、6相PWMオプション・ユニットの動作モードを設定します。

R_PWMOPT_Stop

6相PWMオプション・ユニットに対するクロック供給を停止します。