3.2.10 16ビット・タイマKB

以下に,コード生成が16ビット・タイマKB用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.10

16ビット・タイマKB用API関数

API関数名

機能概要

R_TMR_KB_Create

16ビット・タイマKBを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TMR_KBm_Create_UserInit

16ビット・タイマKBに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_tmr_kbm_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_TMR_KBm_Start

16ビット・タイマKBのカウント処理を開始します。

R_TMR_KBm_Stop

16ビット・タイマKBのカウント処理を終了します。

R_TMR_KBm_Set_PowerOff

16ビット・タイマKBに対するクロック供給を停止します。

R_TMR_KBmn_ForcedOutput_Start

強制出力停止機能に使用するトリガ信号の入力を許可します。

R_TMR_KBmn_ForcedOutput_Stop

強制出力停止機能に使用するトリガ信号の入力を禁止します。

R_TMR_KBm_BatchOverwriteRequestOn

コンペア・レジスタの一斉書き換えを許可します。