3.2.42 発振停止検出回路

以下に,コード生成が発振停止検出回路用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.42

発振停止検出回路用API関数

API関数名

機能概要

R_OSDC_Create

発振停止検出回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_OSDC_Create_UserInit

発振停止検出回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_osdc_interrupt

発振停止検出割り込みINTOSDCの発生に伴う処理を行います。

R_OSDC_Start

発振停止検出回路を動作許可状態に設定します。

R_OSDC_Stop

発振停止検出回路を動作停止状態に設定します。

R_OSDC_Set_PowerOff

発振停止検出回路に対するクロック供給を停止します。

R_OSDC_Reset

発振停止検出回路をリセットします。