3.2.44 オペアンプ

以下に,コード生成がオペアンプ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.44

オペアンプ用API関数

API関数名

機能概要

R_OPAMP_Create

オペアンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_OPAMP_Create_UserInit

オペアンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_OPAMP_Set_ReferenceCircuitOn

オペアンプ・リファレンス電流回路を動作許可します。

R_OPAMP_Set_ReferenceCircuitOff

オペアンプ・リファレンス電流回路を停止します。

R_OPAMPn_Start

ユニットnのオペアンプを動作します。

R_OPAMPn_Stop

ユニットnのオペアンプを停止します。

R_OPANPn_Set_PrechargeOn

ユニットnのオペアンプの外部コンデンサのプリチャージを許可状態にします。

R_OPANPn_Set_PrechargeOff

ユニットnのオペアンプの外部コンデンサのプリチャージを停止状態にします。