3.2.37 イベントリンクコントローラ

以下に,コード生成がイベントリンクコントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.37

イベントリンクコントローラ用API関数

API関数名

機能概要

R_ELC_Create

イベントリンクコントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_ELC_Create_UserInit

イベントリンクコントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_ELC_Stop

イベントリンクコントローラを動作停止状態にします。