3.2.30 シリアル・アレイ・ユニット4

以下に,コード生成がシリアル・アレイ・ユニット4用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.30

シリアル・アレイ・ユニット4用API関数

API関数名

機能概要

R_DALIn_Create

シリアル・アレイ・ユニット4を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

r_dalin_interrupt_send

DALI送信完了割り込みINTSTDLnの発生に伴う処理を行います。

r_dalin_interrupt_receive

DALI受信完了割り込みINTSRDLnの発生に伴う処理を行います。

r_dalin_interrupt_error

DALI受信エラー割り込みINTSREDLnの発生に伴う処理を行います。

R_DALIn_Start

DALI通信を待機状態にします。

R_DALIn_Stop

DALI通信を終了します。

R_DALIn_Send

データのDALI送信を開始します。

R_DALIn_Receive

データのDALI受信を開始します。

r_dalin_callback_sendend

DALI送信完了割り込みINTSTDLnの発生に伴う処理を行います。

r_dalin_callback_receiveend

DALI受信完了割り込みINTSRDLnの発生に伴う処理を行います。

r_dalin_callback_error

DALI受信エラー割り込みINTSREDLnの発生に伴う処理を行います。

r_dalin_callback_softwareoverrun

オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。