3.2.15 12ビット・インターバル・タイマ

以下に,コード生成が12ビット・インターバル・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.15

12ビット・インターバル・タイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_IT_Create

12ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_IT_Create_UserInit

12ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_it_interrupt

12ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITの発生に伴う処理を行います。

R_IT_Start

12ビット・インターバル・タイマのカウントを開始します。

R_IT_Stop

12ビット・インターバル・タイマのカウントを終了します。

R_IT_Reset

12ビット・インターバル・タイマをリセットします。

R_IT_Set_PowerOff

12ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。