3.2.36 データ・トランスファ・コントローラ

以下に,コード生成がデータ・トランスファ・コントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.36

データ・トランスファ・コントローラ用API関数

API関数名

機能概要

R_DTC_Create

データ・トランスファ・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DTC_Create_UserInit

データ・トランスファ・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DTCn_Start

データ・トランスファ・コントローラを動作可能状態にします。

R_DTCn_Stop

データ・トランスファ・コントローラを動作停止状態にします。

R_DTC_Set_PowerOff

データ・トランスファ・コントローラに対するクロック供給を停止します。