3.2.24 24ビットΔΣA/Dコンバータ

以下に,コード生成が24ビットΔΣA/Dコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.24

24ビットΔΣA/Dコンバータ用API関数

API関数名

機能概要

R_DSADC_Create

24ビットΔΣA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DSADC_Create_UserInit

24ビットΔΣA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_dsadc_interrupt

ΔΣA/D変換終了割り込みINTDSADの発生に伴う処理を行います。

r_dsadzcn_interrupt

ゼロクロス検出割り込みINTDSADZCnの発生伴う処理を行います。

R_DSADC_Set_OperationOn

24ビットΔΣA/Dコンバータを動作許可状態に設定します。

R_DSADC_Set_OperationOff

24ビットΔΣA/Dコンバータを動作停止状態に設定します。

R_DSADC_Start

A/D変換を開始します。

R_DSADC_Stop

A/D変換を終了します。

R_DSADC_Reset

24ビットΔΣA/Dコンバータをリセットします。

R_DSADC_Set_PowerOff

24ビットΔΣA/Dコンバータに対する電荷リセットを行います。

R_DSADC_Channeln_Get_Result

A/D変換結果(24ビット)を読み出します。

R_DSADC_Channeln_Get_Result_16bit

A/D変換結果(16ビット:24ビット分解能の上位16ビット)を読み出します。