3.2.14 サブシステム・クロック周波数測定回路

以下に,コード生成がサブシステム・クロック周波数測定回路用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.14

サブシステム・クロック周波数測定回路用API関数

API関数名

機能概要

R_FMC_Create

サブシステム・クロック周波数測定回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_FMC_Create_UserInit

サブシステム・クロック周波数測定回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_fmc_interrupt

周波数測定完了割り込みINTFMの発生に伴う処理を行います。

R_FMC_Start

サブシステム・クロック周波数測定回路を利用した周波数の測定を開始します。

R_FMC_Stop

サブシステム・クロック周波数測定回路を利用した周波数の測定を終了します。

R_FMC_Set_PowerOff

サブシステム・クロック周波数測定回路に対するクロック供給を停止します。