3.2.25 D/Aコンバータ

以下に,コード生成がD/Aコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.25

D/Aコンバータ用API関数

API関数名

機能概要

R_DAC_Create

D/Aコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DAC_Create_UserInit

D/Aコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DACn_Start

D/A変換を開始します。

R_DACn_Stop

D/A変換を終了します。

R_DAC_Set_PowerOff

D/Aコンバータに対するクロック供給を停止します。

R_DACn_Set_ConversionValue

ANOn端子に出力するアナログ電圧値を設定します。

R_DAC_Change_OutputVoltage_8bit

D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(8ビットモード)

R_DAC_Change_OutputVoltage

D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(12ビットモード)