3.2.26 プログラマブル・ゲイン・アンプ

以下に,コード生成がプログラマブル・ゲイン・アンプ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.26

プログラマブル・ゲイン・アンプ用API関数

API関数名

機能概要

R_PGA_Create

プログラマブル・ゲイン・アンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_PGA_Create_UserInit

プログラマブル・ゲイン・アンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_PGA_Start

プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を開始します。

R_PGA_Stop

プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を停止します。