3.2.4 クロック周波数精度測定回路(CAC)

以下に,コード生成ツールがクロック周波数精度測定回路用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.4

クロック周波数精度測定回路用API関数

API関数名

機能概要

R_CAC_Create

クロック周波数精度測定回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CAC_Create_UserInit

クロック周波数精度測定回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cac_mendf_interrupt

測定終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_cac_ferrf_interrupt

周波数エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_cac_ovff_interrupt

オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_CAC_Start

クロック周波数の精度測定を開始します。

R_CAC_Stop

クロック周波数の精度測定を終了します。