3.2.18 8ビットタイマ・パルス・ユニット(TMR)

以下に,コード生成ツールが8ビットタイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.18

8ビットタイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_TMR_Create

8ビットタイマの機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TMRn_Start

チャネル n のカウントを開始します。

R_TMRn_Stop

チャネル n のカウントを終了します。

R_TMR_Create_UserInit

8ビットタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_tmr_cmimn_interrupt

コンペアマッチ割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_tmr_ovin_interrupt

オーバーフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。