3.2.21 コンペア・マッチ・タイマW(CMTW)

以下に,コード生成ツールがコンペア・マッチ・タイマW用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.21

コンペア・マッチ・タイマW用API関数

API関数名

機能概要

R_CMTWn_Create

コンペア・マッチ・タイマWの機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CMTWn_Start

チャネル n のカウントを開始します。

R_CMTWn_Stop

チャネル n のカウントを終了します。

R_CMTWn_Create_UserInit

コンペア・マッチ・タイマWに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cmtw_cmwin_interrupt

コンペア・マッチ割り込み の発生に伴う処理を行います。

r_cmtw_icmin_interrupt

インプット・キャプチャ割り込み の発生に伴う処理を行います。

r_cmtw_ocmin_interrupt

アウトプット・コンペア割り込みの発生に伴う処理を行います。