3.2.23 ウォッチドッグ・タイマ(WDT)

以下に,コード生成ツールがウォッチドッグ・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.23

ウォッチドッグ・タイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_WDT_Create

ウォッチドッグタイマの機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_WDT_Restart

ウォッチドッグタイマのカウンタをクリアしたのち,カウント処理を再開します。

R_WDT_Create_UserInit

ウォッチドッグタイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_wdt_wuni_interrupt

マスカブル割り込み/ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_wdt_nmi_interrupt

ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。