3.2.35 ローパワータイマ(LPT)

以下に,コード生成ツールがローパワータイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.35

ローパワータイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_LPT_Create

ローパワータイマの機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_LPT_Create_UserInit

ローパワータイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_LPT_Start

ローパワータイマのカウントを開始します。

R_LPT_Stop

ローパワータイマのカウントを終了します。