3.2.33 コンパレータB(CMPB)

以下に,コード生成ツールがコンパレータB用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.33

コンパレータB用API関数

API関数名

機能概要

R_CMPB_Create

コンパレータBを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CMPB_Create_UserInit

コンパレータBに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cmpb_cmpbn_interrupt

コンパレータBn割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_CMPBn_Start

アナログ入力電圧の比較を開始します。

R_CMPBn_Stop

アナログ入力電圧の比較を終了します。