3.2.36 コンパレータC(CMPC)

以下に,コード生成ツールがコンパレータC用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.36

コンパレータC用API関数

API関数名

機能概要

R_CMPC_Create

コンパレータCを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CMPC_Create_UserInit

コンパレータCに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cmpc_cmpcn_interrupt

コンパレータCn割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_CMPCn_Start

アナログ入力電圧の比較を開始します。

R_CMPCn_Stop

アナログ入力電圧の比較を終了します。