3.2.37 LCDコントローラ/ドライバ(LCD)

以下に,コード生成ツールがLCDコントローラ/ドライバ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.37

LCDコントローラ/ドライバ用API関数

API関数名

機能概要

R_LCD_Create

LCDコントローラ/ドライバを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_LCD_Create_UserInit

LCDコントローラ/ドライバに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_LCD_Start

LCDコントローラ/ドライバを表示オン状態にします。

R_LCD_Stop

LCDコントローラ/ドライバを表示オフ状態にします。

R_LCD_Voltage_On

内部昇圧回路, および容量分割回路を動作可能状態にします。

R_LCD_Voltage_Off

内部昇圧回路,および容量分割回路を動作停止状態にします。