ルネサス
以下に,コード生成ツールがコンペア・マッチ・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.20
コンペア・マッチ・タイマ用API関数
API関数名
機能概要
R_CMTn_Create
コンペア・マッチ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CMTn_Create_UserInit
コンペア・マッチ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_cmt_cmin_interrupt
コンペア・マッチ割り込み(CMIn)の発生に伴う処理を行います。
R_CMTn_Start
16ビット・タイマのカウントを開始します。
R_CMTn_Stop
16ビット・タイマのカウントを終了します。